This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04EVM:寄存器映射未显示在 Δ-Σ ADC 评估软件中、即使硬件连接成功后也是如此

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1209636/ads122c04evm-register-map-not-showing-up-on-delta-sigma-adc-evaluation-software-even-after-successful-hardware-connection

器件型号:ADS122C04EVM
主题:ADS122C04中讨论的其他器件

大家好!

我在使用 ADS122C04 EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件时需要一些帮助。

我已经能够安装评估软件(具有管理员权限)、然后还安装了 ADS122C04器件包("ADS122C04-dvcpkg.exe")。 它现在连接到 GUI、并向我显示消息"Hardware Connected。 准备就绪..."。 打开"Console"选项卡后、我看到对"ID"命令的响应为"ADS122C04 Sep/28/2017/06:47:43"。 但是、寄存器映射仍然为空。

文件夹"DSEvalSW"存在于 my documents 文件夹和中  

DSEvalSW 中的"devices"文件夹包含 ADS122C04文件夹。  

您能建议我的设置可能有什么问题吗?

谢谢。

Akhil Nahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我遇到了同样的问题、我想我们遇到的问题与本主题相同:
    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1104244/ads122c04evm-can-t-load-register-file-although-device-package-is-correct?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads122c04evm#

    但 我找不到用于刷写我的卡的 bin 文件。

    在挖掘中祝你好运  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil Nahar:

    确实是这样 不会 似乎与路易所指的问题相同。  如 ID 响应中的连接信息所示、电路板确实识别为 ADS122C04。  您能否压缩 DSEvalSW 文件夹的全部内容、并将 zip 文件附加到该主题中以供我查看?

    谢谢。

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的及时响应。 我在此处附上了压缩文件。

    此致!

    Akhil

    e2e.ti.com/.../DSEvalSW.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从日志文件来看、GUI 似乎找不到这些文件。

    无法找到"C:\Users\A0502551\Documents\DSEvalSW\Devices\ADS122C04\Devices"文件夹

    这是您的"文档"文件夹、也是您发送给我的文件的位置吗?  如果不是、那么您可以通过在 GUI 中调整用户目录来更新文件应位于的位置。  可以通过转到 GUI File->Options 并将用户目录更正到正确的位置来调整此值。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    是的、这是我的文档文件夹、与我添加 zip 文件的文件夹相同。  

    在 GUI 文件选项中、地址与保存的地址相同。 我已尝试重写该地址、但它仍然显示与寄存器映射相同的空白页。

    此致!

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    我刚意识到以前没有注意到的东西。  "设备"出现在位置信息中两次。  这是非常不寻常的。  安装 GUI 时、您是否更改了任何默认设置或文件路径?

    GUI 用户目录应与以下目录类似:

    如果您仍然遇到问题、我建议使用默认设置卸载并重新安装 GUI。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    我的路径一直到\Documents\DSEvalSW\Devices\ADS122C04。

    当我将其更改为 Until /DSEvalSW 时、它现在显示了寄存器映射并起作用。 这解决了我的问题! 非常感谢您的帮助。

    此致!

    Akhil