This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263EVM:通过 ADS5263EVM GUI 控制 ADS5263

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263EVM, ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1208720/ads5263evm-control-of-ads5263-over-ads5263evm-gui

器件型号:ADS5263EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5263

尊敬的先生或女士:

我们希望使用 ADS5263构建一个测试板并使用 TI 测试软件(ADS5263EVM GUI)对其进行控制。

我猜测 FTDI 芯片 https://ftdichip.com/products/ft245rl/的 EEPROM 必须使用正确的固件进行编程、以便软件正确识别新的评估板。   

 TI 是否可以提供需要编程以使电路板被识别的 EEPROM 文件。  

此致、

乌罗斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uros:  

    当然、我会通过电子邮件与您联系。 我有点紧张。 所以、我可以 在星期五之前分享。  

    或者、如果您可以访问 ADS5263EVM、则可以插入该器件并   使用 FTProg 实用程序访问 EEPROM 文件。  

    谢谢。

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Karthik。 是的、请通过电子邮件与我联系。 非常感谢在这方面提供任何信息。   

    此致!

    乌罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uros:  

    我认为可以上传此模板、因为该板可在线订购;请参阅下文。  

    您可以使用 FTProg 软件将其编程到电路板上的 FTDI 芯片。 右键点击检测到的 EEPROM、选择 Apply - template -> from-file、并选择此文件。  

    e2e.ti.com/.../6866.ADS5263EVM_5F00_template.xml

    谢谢。

    Karthik