This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:如果我使用到多路复用器输出的内部连接、ADCINP 和 ADCINN 是否应该连接到0V?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA365, OPA320, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1209737/ads1258-should-adcinp-and-adcinn-be-connected-to-0v-if-i-am-using-the-internal-connection-to-the-multiplexer-output

器件型号:ADS1258
主题中讨论的其他器件:OPA320、OPA365、

您好!

在我的应用中、我不使用在 MUXOUT 和 ADCIN 之间添加额外信号调节的功能。  我想知道:

1)我是否应该将 ADCINN 和 ADCINP 连接到 AGND (大约是 AVDD 和 AVSS 的中点)?

2) 2)我可以将它们用作 ADC 的额外输入吗?  16个单端输入和一个差动输入?  图 35似乎表明这是可行的。

谢谢、Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark McLean:

    这篇文章可以解答您的问题: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765568/ads1158-ads1158-adcinp-adcinn-pin-can-floating

    关于将信号直接连接到 ADCINP/ADCINN:e2e 帖子说"此外、请记住、ADC 输入是开关电容器类型、没有最高的输入阻抗。 因此、除非输入信号源为低阻抗(经缓冲)、否则我们建议使用外部放大器(如 OPA365或 OPA320)缓冲输入信号。" 老实说,我以前没有看到这件事,所以我不能保证它会起作用。 但理论上它应该是这样的

    这种方法的唯一缺点是、ADCINx 引脚上不太可能有 ESD 二极管、因为它们并不用于连接外部世界。 相反、ESD 二极管位于多路复用器输入端(AIN0-AIN15 + AINCOM)、因此可能会导致问题。 TI 的官方建议是按预期使用 ADS1258、并且仅将 ADCINx 引脚与 MUXOUTx 引脚结合使用

    -Bryan