This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:数据速率误差定义? 转换中的误差估计?

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1209348/ads1247-data-rate-error-definition-estimation-of-error-in-a-conversion

器件型号:ADS1247

团队、

在第18页的数据表中、图表中标示了"数据速率误差":

-您能解释一下这个意思吗?
-这是专门在 ADC 的数字区域中引起的错误吗? 还是整个组件中的所有误差链的总和?
这个错误率是如何获得的? 是不是在给定的许多 IC 上对其进行表征? 或者是基于 IC 设计参数还是仿真?
-以下理解是否正确,是否符合我们对"数据速率误差"的定义?
   输入端的1V 模拟电压会在 DVDD=3.3V 和50°C 条件下产生输出端的数字值、对应于0.995V?
-模拟侧是否有其他错误添加到此误差(参考电压容差、增益误差等)?
-任何您可以共享的文档/应用手册,以便计算测量的总体误差?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AnBer:

    "数据速率误差"只是描述实际 ADC 数据速率随温度的变化。 实际上、这描述的是温度如何影响 ADC 内部振荡器精度、直接影响数据速率。

    例如、如果数据速率为1000SPS、并且振荡器误差为-1%、则实际数据速率将为990SPS。

    这与直流误差计算无关、例如偏移、增益误差、线性度、基准误差、漂移、 等等

    -Bryan