This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:ADS5263EVM 的项目源文件

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263, ADS5263EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1208726/tsw1400evm-project-source-files-for-ads5263evm

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5263EVM、、 ADS5263

尊敬的先生或女士:

TI 是否可以共享 ADS5263EVM+TSW1400EVM 的 FPGA 项目源文件? 我们想将 TSW1400和 HSDSC 采集程序与"自制"ADS5263评估板一起使用。 我们打算在连接器上使用与 ADS5263EVM 完全相同的连接、但我想可能需要对固件进行一些调整(例如时序)。  

此致、

乌罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gruffalo,

    您可以从 TI 网站上的 TSW1400EVM 产品文件夹中下载源代码。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    非常感谢您的帮助。

    需要什么版本的 Quartus 才能使用该项目? 我们是否可以使用免费版本进行修改、编译、编程、或者我们是否需要许可证?

    此致、

    乌罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    14.0. 不确定免费版本。 请咨询英特尔。