This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE4404 Hz 更改例程

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1208591/afe4404-afe4404-hz-change-routine

器件型号:AFE4404

大家好。

我要使用 AFE4404 EVM 改变 Hz。

我想自由地更改代码中的 Hz、就像在 AFE4404 EVM 中将所需的 Hz 放入脉冲重复时、0x00到0x1E 寄存器值发生变化一样。

我很想了解当我在 AFE4404 EVM 的脉冲重复输入所需的 Hz 时、值如何从0x00变为0x1E

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供更多信息和说明吗? 我不清楚您的问题?

    AFE4404EVM GUI 似乎不需要编码。

    您指的是哪个特定的寄存器地址和名称?

    您是否可以查看用户指南 4.1.1.5低级别配置子选项卡以查看是否满足您的需要?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    感谢您的答复。

    这意味着我要按照 AFE4404 EVM GUI 中的设置、以代码方式实现它。

    所以、您能告诉我、当我从 GUI 中获得 Hz 值时、如何设置寄存器吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然不清楚您需要什么?

    是否要从寄存器读取值? 还是向寄存器写入值?

    哪个寄存器?

    你说"公式"是什么意思?

    如果您可以提供一些屏幕截图来帮助进行说明、那会很好。

    谢谢