This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:EEPROM 100或10个周期

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92066, LMP92066EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1209088/lmp92066-eeprom-100-or-10-cycles

器件型号:LMP92066

您好!

根据 LMP92066数据表、我们注意到 EEPROM 可以"写入" 100次。

使用 LMP92066EVM 及其手册(或软件"LMP92066 EVM GUI")、您可以在第9页的图7中找到提示:„此技术被限定为 EEPROM 写入"仅为10。 不能保证器件是否烧坏。"

TI 在 EVM 用户指南中提到了10个周期、因为在编写本手册时、德州仪器(TI)可确保 EEPROM 的性能达到10个写入周期(Burns)。

TI 是否 重新鉴定了 LMP92066,正确的值是什么?

谢谢!

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    此处应使用数据表中的值(100次写入)。  该器件经过100次烧伤测试、也是保守值、但被选为最佳器件可靠性。