This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220测量精度

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1202021/ads1220-ads1220-measurement-accuracy

器件型号:ADS1220

大家好、

客户希望确保 RTD1 两端的电压是否等于 AIN0和 AIN1两 端的电压、或者 RTD2两端的 电压是否等于  AIN2和 AIN3两端的电压。 RTD 和 ADS1220 AIN 之间实际上有 PCB 寄生电阻。 当 IDAC 电流从 REFP0、REFN0流出时、 客户不确定电流是否会流向 AIN0。 如果有电流流入 AIN、则 RTD1两端的电压与  AIN0和 AIN1两端的电压之间将产生压降。 什么是压降? 电压降是否会影响测量精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黑尔

    对于所示的配置、电流将根据红线流动。  电流将从 IDAC1流经 RREF、RTD1和 RTD2。  该电流不会流入 AIN0、AIN1、AIN2和 AIN3。  这些输入为高阻抗。  因此、RTD 和模拟输入之间的任何滤波电阻器都不会存在 显著 压降或错误。  将会有一些非常小的输入电流流动(请参阅图15至20)。  该输入电流通常为纳安级。  对于小于1k 欧姆的输入电阻、串联电阻器上的误差电压应该非常小、但您可能需要查看图15到20并考虑您的运行温度、以确认该误差在您的应用中是否很重要。  《RTD 测量基本指南》 这篇优异的文档详细介绍了这些电路的工作原理。   您应该建议您的客户查看此文档、因为需要考虑许多因素来确保低错误和正确操作。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    正如您说过的、该输入电流通常为纳安级。 客户需要评估准确度、那么  输入电流是多少毫微安培呢? 约1~10nA 或 10~100nA 或数百 nA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    ART 已改变 TI 内部的职责、因此我会尝试回答。  您已询问输入电流、Art 在他的最后一个帖子中给出了答案。  请查看第12页数据表中的 ADS1220图15到20。  这些图形显示了基于输入电压和工作温度的预期结果。  电流将随温度升高而增加。  请注意、在图形中、由于通过连接到 AIN3的低侧开关泄漏、AIN3明显大于其他输入。

    此致、

    Bob B