大家好、
客户希望确保 RTD1 两端的电压是否等于 AIN0和 AIN1两 端的电压、或者 RTD2两端的 电压是否等于 AIN2和 AIN3两端的电压。 RTD 和 ADS1220 AIN 之间实际上有 PCB 寄生电阻。 当 IDAC 电流从 REFP0、REFN0流出时、 客户不确定电流是否会流向 AIN0。 如果有电流流入 AIN、则 RTD1两端的电压与 AIN0和 AIN1两端的电压之间将产生压降。 什么是压降? 电压降是否会影响测量精度?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户希望确保 RTD1 两端的电压是否等于 AIN0和 AIN1两 端的电压、或者 RTD2两端的 电压是否等于 AIN2和 AIN3两端的电压。 RTD 和 ADS1220 AIN 之间实际上有 PCB 寄生电阻。 当 IDAC 电流从 REFP0、REFN0流出时、 客户不确定电流是否会流向 AIN0。 如果有电流流入 AIN、则 RTD1两端的电压与 AIN0和 AIN1两端的电压之间将产生压降。 什么是压降? 电压降是否会影响测量精度?
黑尔
对于所示的配置、电流将根据红线流动。 电流将从 IDAC1流经 RREF、RTD1和 RTD2。 该电流不会流入 AIN0、AIN1、AIN2和 AIN3。 这些输入为高阻抗。 因此、RTD 和模拟输入之间的任何滤波电阻器都不会存在 显著 压降或错误。 将会有一些非常小的输入电流流动(请参阅图15至20)。 该输入电流通常为纳安级。 对于小于1k 欧姆的输入电阻、串联电阻器上的误差电压应该非常小、但您可能需要查看图15到20并考虑您的运行温度、以确认该误差在您的应用中是否很重要。 《RTD 测量基本指南》 这篇优异的文档详细介绍了这些电路的工作原理。 您应该建议您的客户查看此文档、因为需要考虑许多因素来确保低错误和正确操作。
我希望这对您有所帮助。
此致、艺术