This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53701:可以使用智能 DAC 跟踪和调节100uV 范围内的直流失调电压吗?

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC53701, DAC80501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1208891/dac53701-can-smart-dac-be-used-to-track-and-adjust-dc-offset-in-the-100uv-range

器件型号:DAC53701
主题中讨论的其他器件: DAC80501

正在寻找一种将直流失调电压持续调整为小于100uV 误差的解决方案。 智能 DAC 器件是否可用于此目的? 如果没有、您是否有其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您正在尝试调整的失调电压是多少? DAC53701具有10位分辨率、具有最小的基准 电压、步长为2.13mV、但我想您的问题的答案将取决于您的预期实现。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这就是我的问题。 我们将需要一个不大于大约50uV 的步长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    明白了。 我们确实有12位智能 DAC 器件、但这仍然无法让您达到50 μ V。 您将需要一个基准电压为3.27V (或更小)的16位器件。 您可以尝试 DAC80501。

    此致!

    Katlynne Jones