This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:未上电器件的输入是否可接受?

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1208895/adc128s102-input-to-unpowered-device-acceptable

器件型号:ADC128S102

我们可能有这样一种情况:我们将通过3.3k 电阻(1.1mA)向未上电的 ADC128的模拟输入施加-3.6V 的电压。 这是允许的吗? 我们还可能通过10K 连接至未供电设备的条件+3.6V。 我认为、由于电流受到限制、应该可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    一般而言、在建立电源之前、应避免向 ADC128S102的任何引脚施加电压。  如果您可以通过修改电路来保证满足这一条件、那么这将是首选。  电流限制有助于防止器件发生自我损坏、但如果这将是一个反复出现的问题、则外部二极管可能是您的另一种选择。