This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8320:过冲和下冲容差

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1208835/ads8320-overshoot-and-undershoot-tolerance

器件型号:ADS8320

您好!

我对进入器件的 SPI 信号进行了故障排除、当时想知道上冲和下冲脉冲是否足够准确、不会引起可靠性问题。

过冲高达8V、并在6V 以上持续大约1.65ns、如下图所示:

下冲从-1.3V 上升到大约3ns、如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sander、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您应尝试限制这些过冲、因为它们可能会对 ADS8320产生长期负面影响。  串联电阻器和电容器正常工作-尝试33欧姆和~12pF。