This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:无法配置 ADC

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1204988/ads54j66-adcs-failed-to-be-configured

器件型号:ADS54J66

您好!

在使用 ADS54J66的过程中、我们发现我们使用的某些 ADC 未能在特定的芯片温度范围内配置、例如30至40摄氏度。 如下图所示、在 某些芯片温度范围内、通道 AB (某些 ADC 是通道 CD)始终不会发送 K28.5。 值得注意的是、只要 ADC 未 在此温度范围内启动、就可以成功配置 ADC。 所以,我们想知道是什么原因造成了这个问题?

我们使用了手册中建议的上电顺序。

期待收到您的回复!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yun,

    请下载数据表的最新副本(修订版 B、2023)。 该器件确实需要上电序列。 这可能是您的问题。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    您应该指的是 在1.9V 电源之前为 IOVDD 1.15V 电源供电。  多亏了论坛上的另一篇文章、我们才考虑了设计中的加电顺序。  根据最新统计、大约5%的 ADC 会出现这个问题。  是否有任何其他可能的原因?

    顺便说一下、为什么 ADC 在启用屏蔽 SYSREF 时不忽略 SYSREF 输入。

    提前感谢、

    Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yun,

    尝试添加以下写操作:

    0x0011、0x80 //模拟页选择

    0x0054、0x80 //启用手动 SYSREF

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    非常感谢您的建议、该建议非常有效。  此外、我们发现 在特定芯片的温度范围内、"PLL 复位"可以解决 ADC 配置的问题。

    最后、再次感谢您的建议和您的巨大帮助。

    Yun