This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:CHA 输出远小于 CHB 输出、并具有显著的直流偏置。

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207503/dac38rf82evm-the-cha-output-is-much-smaller-than-that-of-chb-s-and-has-significant-dc-bias

器件型号:DAC38RF82EVM

您好、,

  • 对于 DAC38RF82EVM:在841-mod 中、DAC 时钟频率= 9000MHz、双 DAC、1个 IQ 对、4通道、8x、向 J1提供9GHz@14dBm 的外部时钟信号。
  • 当仅 NCO 用于生成500MHz 信号时、CHA 输出比 CHB 输出小得多、并具有很大的直流偏置。
  • 我们使用了电频谱分析仪和探头来测试八个点的信号:500MHz@-36dBm 下的四个黄色点;四个蓝色点为500MHz@-6dBm。

         四个黄点:J6的中心引脚、R273的底部引脚、L7的顶部引脚、L8的底部引脚。

         四个蓝点:J2的中心引脚、R272的底部引脚、L1的顶部引脚、L2的底部引脚。

         1、该结果是否表明从变压器 T7到 J6的输出电路没有问题?

         2、它是否说明从 DAC 芯片输出时 CHA 振幅小于 CHB 振幅?

         3、您认为问题可能是什么?

  • 请参见随附的 details.e2e.ti.com/.../The-problem-is-that-DAC-A-output-amplitude-is-small.pptx PPT

此致、

小蝶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在研究这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否得出了结论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议订购替换电路板。 两个通道应具有相同的输出功率级别。