This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:ads7138我需要示例代码以及 driver.c 和.h 文件

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1206777/ads7138-q1-ads7138-i-need-the-example-code-along-with-driver-c-and-h-files

器件型号:ADS7138-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7138

您好!  

    我想 使用 ads7138q 连接 stm32f4xx、因此请分享一些示例  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    请查看这段可供 ADS7138商业版使用的代码、并告诉我们它是否对您的项目有所帮助:

    https://www.ti.com/lit/zip/sbac285

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我发现 HTML 页面有 ADS7138示例 C 代码清单、2021-29-04、清单 ID - SRAS00007957、我没有找到任何示例 C 文件链接或任何附件、只找到头文件。

    谢谢。

    Sideshwar C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    我很抱歉地说,除了我向您指出的文件,我们目前没有其他任何东西。