请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298 大家好!
我想在 ECG 应用中使用 ADS1298、具有以下要求;
- 5个电极(7导联) ECG。
- 脉宽为0.1ms 至2ms 的起搏信号检测。
有关 ADS1298的问题;
- 具有12通道和4通道 ECG 信号增益的 ADS1298 SPI 可支持的最大采样率是多少?
- 如果选择32KSPS 采样率,则数字滤波器的 LP 截止频率为 0.262*FDR Hz=8.3KHz ?
- 禁用此 sinc 抽取滤波器。
- 8.3KHz 无法检测0.1ms 起搏脉冲、那么该如何解决呢? 数据表声明 ADS1298支持符合 IEC60601-2-27的系统!
此致、
BM