This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:启动和停止序列

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1208490/ads1293-start-and-stop-sequence

器件型号:ADS1293

您好、专家!

我们的客户正在使用 ads1293与 ble 并询问我们是否可以发送 ads1293的开始和停止序列。  

希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能要求客户澄清"发送启动和停止序列"的含义吗?

    中介绍了启动和停止序列示例  

    数据表第40页

    "

    1.设置地址0x00 = 0x00:停止数据转换(如果有)。 2.设置地址0x2F = 0x32:为环路启用通道1 PACE、通道1 ECG 和通道2 ECG。 读回模式3。 设置地址0x27=0x01:将 DRDYB 源重新配置为通道1 PACE。 4.设置地址0x00 = 0x01:开始数据转换。 在这种情况下、每次 DRDYB 生效时、通道1的新 PACE 数据可用;而通道1和通道2的 ECG 数据则每六个 DRDYB 生效时可用(R3_RATE_CH1 = R3_RATE_CH2 = 6)。 处理同时读取的 ECG 和 PACE 数据有不同的方法。 一种方法是每次 PACE 数据就绪时读取 ECG 数据、对 ECG 通道进行过采样。 这是可以实现的、因为旧的转换值会保留在数据寄存器中、直到新数据将其覆盖。 第二种方法也是读取 DATA_STATUS 寄存器。 从上述步骤继续:5. 设置地址0x00 = 0x00:停止数据转换

    "

     9.2典型应用中有更多的示例和伪代码

    ----------------

    而且、该部门不是 BLE 部门、如果他们请求 BLE (蓝牙低耗能)支持、我们没有该专业知识。

    谢谢