This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53701:初始精度范围问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207676/dac53701-initial-accuracy-range-issue

器件型号:DAC53701

您好、:团队

  我的客户正在其项目中评估我们的 DAC53701、您能帮助检查最大最小 初始精度吗?

  

  希望得到您的答复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    我将检查一下是否有最大/最小规格。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    最小/最大规格 为±1%。

    此致!

    Katlynne Jones