This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3221:是否有任何具有 C674x 或 C66x 内核的 DSP/MCU/MPU 可通过串行 LVDS 输出连接 ADC?

Guru**** 2504545 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207295/adc3221-is-there-any-dsp-mcu-mpu-with-c674x-or-c66x-core-that-can-connect-with-adc-with-serial-lvds-output

器件型号:ADC3221

ADC3221具有 串行 LVDS 输出、我正在寻找一个可以连接到它的 DSP 芯片。

我认为这很容易找到、但是我查看过很多 DSP 芯片、具有 DSP 内核的 MPU、但却找不到。

有没有具有 C674x 或 C66x 内核的 DSP/MCU/MPU 可连接具有串行 LVDS 输出的 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    我将此主题分配给处理器组、这将能够更好地帮助您。 请等待他们的答复。 如果期待收到响应、您能否为其提供您将用于此器件的模式(6x 或12x 串行化)的帧时钟频率?

    此致、蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM2732 具有 C66x 内核。 它还具有一个4通道 LVDS TX 接口、但这不能用于连接 ADC3221 LVDS 输出。

    我将此主题重新分配给另一个组、以进行进一步评论。

    此致、
    弗兰克