This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:就绪引脚脉冲时间

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1208212/ads1115-ready-pin-pulse-time

器件型号:ADS1115

您好、E2E 专家!

你好。

我注意到 ALERT/RDY 引脚用于传达已完成的读数的脉冲时间与数据表不同。 在数据表中、脉冲时间指定为大约8µs μ s。 实际上、我的测量值大约为8ms。 我不太清楚这是不是我个人的问题,也不是很重要。 我只是想知道数据表中这是否是错误。

我使用带有所有附加外设元件的 PCB 上的 ADS1115、并使用采样频率约为2MHz 的逻辑电平分析仪进行测量、因此我一侧可能存在亚微秒级误差。

每个 RDY 脉冲花费了大约7.848ms。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    对于 ALERT/RDY 引脚的工作原理、可能存在一些困惑。  此功能将取决于器件的配置方式。  仅当 ADS1115配置为连续转换模式时、才会出现8us 脉冲。  数据表中的图29显示了每次转换结束后将会出现的脉冲。  在单次模式下、ALERT/RDY 只会在转换结束时更改状态。   

    至于 ALERT/RDY 的8ms 高电平时间、在 ALERT/RDY 驱动为高电平时、器件的配置方式以及与器件的通信内容尚不清楚。   从图表中可以看出、该器件在单次模式下运行、并在新的转换开始后返回高电平。  时序将适合128sps 数据输出速率的默认设置。

    如果我知道所需的操作、正在使用的配置以及发生的 I2C 通信序列、我可以提供更多的帮助、如图所示。

    此致、

    Bob B