This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:降压转换

Guru**** 2525040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1206657/afe58jd48-down-conversion

器件型号:AFE58JD48

     大家好、我有一个关于降压转换的问题。

    根据信号处理理论、当禁用降压转换时、我们可以获得实际信号、而不是复杂信号。

但 在图106中 (  2019年10月–2019年12月修订) ,Q 相始终存在。 当降频转换禁用时、Q 相位变为0。 将输出 Q 相数据吗? 是正确的?

     但是、根据 表50. 时,我们无法看到帧中的 Q 相数据。 根据我的理解、当禁用降压转换时、

相位数据输出、 即使它是0也是如此。 我对吗?

     期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    是的、启用 DWN_CN_BYPASS 时、Q 相数据将替换为0、如图106所示。

    但是、DWN_CNV_BYPASS = 0和 DWN_CNV_BYPASS = 1这两种情况的数据压缩逻辑是不同的。

     

    表示 降压转换使能 那么、您可以参阅部分 10.3.7.4.3.2通道压缩操作 以及后续示例。

    对于降压转换禁用情况、请参阅 10.3.7.4.4不进行降压转换的通道压缩操作 以及后续示例的表43。

    因此、Q 相数据不会被放置在压缩数据线路上、因此不会输出。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我还有一个问题、

    在图 146中显示了访问解调器存储器的 SPI 写入时序图、如何读取112位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    为了从解调器存储器中读取系数、我们提供了一种特定模式、可在该模式下将编程系数从数据输出线路上流式输出。

    系数测试模式允许系数通过解调器输出流式传输。 在这个模式下、解调器输入由一个脉冲和零样本组成的序列所取代、在这里、一个脉冲(即、4000h)之后是16×M 个零点(其中、M 是一个抽取因子值)。 此模式适用于检查抽取滤波器系数。

    请参阅 器件数据表中的第10.3.7.4.2.1.3节系数测试模式。

    如果您对器件58JD48还有其他疑问、建议您通过  support_us_afe_tx@list.ti.com 向我们发送邮件。 因为此器件受 NDA 限制、并且我们希望将内容保留在内部。  

    如果您希望直接与我联系、请通过 abhishek.vishwa27@ti.com 向我发送电子邮件。 

    谢谢。此致、

    Abhishek