This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7614:此器件的 ESD 等级是多少?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207989/dac7614-what-is-the-esd-rating-for-this-device

器件型号:DAC7614

质量/可靠性页面只是显示"请参阅数据表"、但数据表是旧版 Burr-Brown、没有 ESD 等级。  它只表明该部件对 ESD 敏感。

等于 ESD 级别0、1A 还是其他值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    DAC7614的 ESD 额定值为2kV 人体放电模式和200V 机器放电模式 ESD。

    约瑟夫·吴