This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:超出输入模拟电压范围时的 ADC 行为。

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207421/ads131m04-adc-behavior-when-exceeding-the-input-analog-voltage-range

器件型号:ADS131M04

如果绝对模拟输入电压超过建议范围但仍低于绝对最大额定值、会发生什么情况? 数字输出值是否被钳制在满量程、或者是否发生任何极性反转或其他异常行为? 另外、差分电压会怎样呢?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christos、

    总之、该值将被钳制。   数据表中明确显示了差分电压(V_IN):

    不存在溢出(如果可能发生、会导致极性翻转)、如果电压过高但低于绝对最大值、则不会重置值。

    此致!

    -Cole.

    编辑:使响应更加清晰一点。