This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:滤波器

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207987/ads1248-filter

器件型号:ADS1248

您好!

你好。

我正在查看 ADS1248的数据表、这里显示它有50和60Hz 滤波。 是采用所有采样率吗?

第30页的表中包含针对40SPS 和更高采样率的破折号。

我们在电路板上使用 ADS1248并注意到50和60个 HZ 信号正在衰减、我们只想确保看到的内容是正确的。

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent Aranzaso:

    ADS1248数据表中的表10详细说明了数字滤波器提供的正常模式抑制。 对于此 ADC、只有小于40SPS 的数据速率才能够提供50/60Hz 的有意义的抑制、这就是为什么大于20SPS 的数据速率具有"-"而不是一个值的原因。

    由于滤波器带宽仍然小于50/60Hz、因此在40SPS 和80SPS 时可能会产生一定的抑制、但由于 ADS1248数字滤波器并非纯正弦滤波器、因此该值可能仅为几 dB。

    -Bryan