This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:转换时间计算

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207753/dac8775-slew-time-calculation

器件型号:DAC8775

大家好、

在公式8中、您能否提供一个有关如何计算压摆时间的数字示例? 例如-  

  • 输出变化=-10V 至+10V、即20V。  
  • 步长= 8LSB (SR_STE[2]:0]= 011)。  
  • 更新时钟频率= 200、000Hz (SRCLK_RATE[3:0]= 0001)。  
  • LSB 大小= 满量程范围/ 2^16 = 20V/2^16。  
  • 转换时间= 20/(8*200000*20/2^16)= 2^16/(8*200000)=  0.04096秒= 40.96ms =>此时间过长并且不正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、


    您计算40.96ms 的值对我来说似乎是正确的。

    您可以通过这种方式计算压摆时间、或通过其他方式来获得相同的结果。 我从8位的步长开始。 由于20V 阶跃是满量程、因此20V 总共需要2^16/8。 这是8192个步长。

    时钟频率为200kHz、因此每个时钟周期为5us。 到 Go 8192阶跃、每个阶跃为5us、总时间为40.96ms。


    约瑟夫·吴