This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:建立时间

Guru**** 2529350 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207740/dac8775-settling-time

器件型号:DAC8775

大家好、

关于 DAC8775的稳定时间、以及 电压输出:   

  • 是否在  启用或禁用压摆率控制的情况下、电气特性和典型特性中指定了数据?  
    • 如果启用了压摆率控制、使用了哪些设置?  
    • 如果未启用压摆率控制、是否有任何启用压摆率控制的数据(例如任何设置)?  
  • 是否有其他 RL 和 CL 负载的稳定时间数据?  
    • 假设 RL = 3k Ω、CL = 0.1uF。  
  • 如果有任何其他特性/测试数据可用作参考、您可以通过电子邮件与我联系。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、


    电气特性表和典型特性表中的稳定时间都是在没有启用压摆率控制的情况下完成的。 我不知道使用 DAC8775在不同工作条件下记录并保存了任何其他稳定时间数据。

    我要注意的是、对于 DAC8775的输出、容性负载0.1uF 是有点高。 正常情况下、最大容性负载驱动是稳定的、高达20nF。 当然可以通过使用外部补偿电容器来提高该负载电容。 电气特性表中提到、通过在 CAP 和 VOUT 之间使用150pF 的电容器、最大容性负载驱动可在高达0.1uF 的电容下保持稳定。


    约瑟夫·吴