This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于测量高达260的直流电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207766/adc-for-measuring-dc-voltages-up-to-260

Thread:ADS8638中讨论的其他器件

您好!

我正在搜索用于测量高达260V 直流电压的 ADC。 是否有芯片/ ADC 的剂量不需要高分压器、而该分压器由于 ADC 的低基准电压而必须进行调整? (也许具有集成基准电压)?

此致

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    您是否在寻找非隔离式 ADC?

    您对哪种输出感兴趣? SPI 呢? I2C?  

    我不完全理解调整电阻分压器的含义、您是否在寻找具有宽输入电压范围的 ADC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我正是要搜索具有宽输入范围的 ADC。 大多数 ADC 仅允许5V 基准电压。 为了通过5V ADC 确保260V、我会使用分压器在 ADC 输入上获得最大5V 电压。 该解决方案的缺点是分压器中使用的容差较小的电阻对测量结果有很大影响。 我认为 TI 或许有一个完美的解决方案、能够解决我在网站上未发现的这个问题。

    此致

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    是的、我明白了。 高精度电阻器也会很快变得昂贵。 我们目前没有可直接连接到260V 的 ADC。 但是、此器件可能能满足您的需求、 而且 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads8638.pdf

    ADS8638支持 0-10V 输入电压范围。  

    此帖子还可能有助于: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715212/what-limit-the-analogue-input-range-of-sar-adc