This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952-Q1:ADS7952-Q1问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7952-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207732/ads7952-q1-ads7952-q1-issue

器件型号:ADS7952-Q1

尊敬的先生:

以解决 ADS7952-Q1问题。

1.复用器:CH0~ CH11.

不使用通道。 它可以悬空这些引脚。

是这样吗?

2. NC 引脚:引脚(引脚11~14)内部未连接、请勿将这些引脚悬空

它需要连接10Kohm 外部下拉电阻器(PD)。

是这样吗?

请检查以尽快回复我们。

谢谢

B.R.

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    对于未使用的模拟输入、我首选通过10k 将其端接至地、或将其分配给 GP 输出并使其悬空。  应端接未使用的引脚11-14、10K 至接地即可。