This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:要测试 SYNC 引脚的功能、我是否可以只连接两个不同 ADS131M08 EVM 的 SYNC 引脚?

Guru**** 2893150 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207947/ads131m08evm-to-test-functionality-of-sync-pin-can-i-just-connect-the-sync-pins-from-two-different-ads131m08-evms

器件型号:ADS131M08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131M08

大家好、

如果我要测试 SYNC 引脚(尝试实现同步转换)、我可以采用两个 ADS131M08 EVM、通过跳线或其他一些连接来连接其 SYNC 引脚、并以这种方式测试器件吗? 有什么需要注意或注意的地方吗? 跳线是否能够足够好地工作、以查看我是否可以获得同步转换(在10s 微秒内)?

谢谢。
Lauren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    通常、要同步两个 ADS131M08器件之间的转换、只需单个同步脉冲加上通用时钟和寄存器设置即可。 EVM 之间的跳线(加上共享接地连接)应该就足够了。

    客户是否计划从 两个 EVM 读取数据? 每个 EVM+PHI 控制器一次只能与一个 PC 的 GUI 进行通信。 它们至少可以监控 DRDYn 引脚以确保同步。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速响应:)

    感谢您发送编修。

    它们需要确保转换是同步的。 我建议监视 DRDYn 引脚以确保同步。 好像他们想要读取两台 EVM 的数据、他们需要两台 PC。  我相信 他们可以使用任一选项。