This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:自主模式、在配置前复位?

Guru**** 2527330 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207322/ads7138-autonomous-mode-reset-before-config

器件型号:ADS7138

大家好、

 在自主模式下使用 ADS7138并尝试按照序列顺序遵循数据表:

 

 

 

 我们收到了几个问题:

  1. 在 配置通道之前、 是否应该进行软件复位? (寄存器0x01<0>= 1、并清除 BOR 位(寄存器0x0<0>)
    1. 如果是、那么在发出该命令后应等待多长时间才能执行任何操作?
  2.  我们是否可以确认 CNVST (寄存器0x01<3>)未在 自主模式下使用。   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我通常建议从复位开始-这有助于确保 ADS7138在上电后从已知良好的条件启动。  数据表的第8.4.4节介绍了自主模式-转换启动由内部振荡器产生。  主机处理器需要应用初始 CNVST、然后可以从此处自由运行。