This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:该器件是否能够在至少300SPS 和0.076uV 的灵敏度下工作?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207832/ads1261-will-this-device-work-with-at-least-300sps-and-0-076uv-sensitivity

器件型号:ADS1261

您好、专家!

我们将考虑使用 ADS1261产品。

CX 需要使用 sinc5滤波器和400sps 数据速率。 在本例中、(Q1)分辨率是多少位? 数据灵敏度为0.076uv。 在 ADC 的帮助下、在3ms 内以数字方式发送它。 数据速率应至少为300sps。 它们发送的数据灵敏度为0.076uv。

(Q2)根据这些要求、 ADS1261是否适用?

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artzy:

    关于 ADS1261、有几个要点:

    • sinc5滤波器仅适用于数据速率>7200SPS 的情况。 因此、如果您需要~300SPS 的数据速率、可以选择 sinc1 - sinc4滤波器
    • 数据表中的表8 (第9.4.1.3节)给出了实际的 ADC 转换延迟。 此表显示了第一次转换延迟、当您通过输入通道进行多路复用并在每个通道上进行一次采样时、此延迟适用
    • 请参阅表1以了解 ADC 噪声性能。 这显示了噪声性能是数据速率、滤波器类型和增益的函数。 我不确定可以使用什么增益、因为没有提供输入信号范围。 但是、唯一可以满足您要求的设置是400SPS、sinc4滤波器、增益= 64或128。 还要注意、这些表中给出的噪声是输入短路时的噪声、因此表示最佳情况下的 ADC 噪声。 实际上、一旦您测量了一个信号、您将从基准、输入源等中增加更多噪声、这将有可能使噪声上升到超过表1中显示的水平。 换句话说、我不确定 ADC 是否会是与噪声相关的限制因素

    如果您有其他问题、请告诉我

    -Bryan