This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643EVM:CDCE6214时钟发生器的配置

Guru**** 2654575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3662EVM, ADC3643EVM, ADC3643, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205305/adc3643evm-configuration-of-cdce6214-clock-generator

器件型号:ADC3643EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3643CDCE6214、ADC3662EVM

您好!

ADC35XX EVM GUI 仅允许在 ADC3643EVM 中设置10/25/65MHz 作为 ADC3643的采样频率。

我需要使用不同的采样频率。  是否可以更改 CDCE6214时钟发生器的配置(更改某些脚本、使用其他工具...)?

谢谢。

 Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    CDCE6214寄存器映射可在以下位置找到: https://www.ti.com/lit/ug/snau247b/snau247b.pdf 

    您还可以在此处安装 TICS PRO 软件: https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW。 即使没有时钟 EVM、您也可以设置所需的时钟设置并在"raw registers"选项卡"export register map"选项中导出寄存器映射、以获得所需的寄存器写入。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    感谢您的回答。 好的、使用 TICS PRO、我可以获取所需的寄存器写入列表。  那么、有没有工具可以用于执行此类写入呢?

    我想知道 ADC35XX EVM GUI 是否正在使用脚本、我可以调整...

    谢谢。

     Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    让我来检查一下、并告诉您我们是否有可改进的脚本。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    我们确实有一个可以为您提供的脚本。 我还在等待我们软件团队的回复、但我将能够在明天为您更新信息。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    太棒了! 我期待收到该脚本。

    谢谢。

     Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    我几乎完成了脚本、只需要再验证一件事。  

    我 明天就能把这件事告诉你们了。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    好的、感谢更新。

    此致、Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    我已附加了脚本、并使用 ADC3662EVM 对其进行了测试。 插入 USB 后、您可以运行脚本、并且应该会看到 EVM 锁上的 PLL 指示灯。 脚本中硬编码的寄存器写入将部件配置为输出 FS=80M 和 DCLK=10M。 如果您在使用它时遇到任何问题、请告诉我。

    此致、Amy

    e2e.ti.com/.../CDCE6214.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    非常感谢您的大力支持!!!

    此致、

     Miguel