This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7742:DAC 始终发送数据

Guru**** 2929040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207094/dac7742-dac-send-data-all-the-time

器件型号:DAC7742

你好

我需要使用 DAC 7742通过 MCU 生成反正切波形。 好像我需要在每次数据更改时对控制信号进行 chage? 芯片工作的时候、能否让它们保持不变呢?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifu:

    当一个新代码被写入到使用 DB15-DB0的输出寄存器时、DAC 的输出值会改变。 数据在 CS 控制信号的上升沿加载到寄存器中、因此至少需要控制 CS 才能写入新值:

    逻辑真值表定义了需要对控制信号执行的操作。  在突出显示的情况中、您可以将 R/W、RST、RSTSEL 和 LDAC 保留为静态值:

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Katlynne