This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299'电源和通信问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1200771/ads1299-ads1299-s-power-supply-and-communication-problems

器件型号:ADS1299

1.

1299的功率偏移和噪声相对较大、8个通道的偏移是不同的。 它们为什么具有不同的偏置问题

有任何方法可以改善偏置并降低噪声

测试短路和内部噪声。 速率高达250SPS 时。

相关 AD 值如下所示。 噪声大约为10微伏。 具有不同偏置的通道是不同的。 部分通道为25uV、部分通道约为150uV

测量对象的数据速率

64引脚接地和悬空、这个问题没有得到改进。

PCB 接线与模拟和数字器件分开。

2.

当转速配置为16K SPS 时、无法完全读取数据、

内部时钟是否只能配置为8K SPS

要配置为16K SPS、请使用外部时钟来增加频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会尽量在3月8日前回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有 ADS1299评估套件/板(EVM)?  

    请使用 ADS1299评估套件/板 EVM 来比较和验证您的系统中的噪声。

    ----------------

    噪声可能来自多种来源、电源、PCBA 组件/设计/布局、电缆/电线、UUT (被测装置)/UUM (被测装置)。

    对 Vref 和 AVDD 进行检查、以确保它们干净。

    -------------------------------------------------------

    " 转速"一词具体是什么意思? " 无法完全读取数据"是什么意思?

    -------------------------------------------------------

    强烈建议使用 ADS1299评估套件/板(EVM)与您的设计和配置以及 SPI 通信进行共同验证/验证。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.

    当速度不同时、您能否使用演示板验证噪声和偏置条件? 造成不同通道偏置的原因可能是什么?  请帮助确认。

    2.

    此处的转换率为:输出数据速率。 当配置为16K SPS 时、只能完全读出26字节的数据。 您可以参考上面的示波器图。  请确认当您的演示配置为16K SPS 时是否可以完全读取27字节的数据、并提供 SLCK 和 DRDY 的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用工程师是 OOO。 我们将在星期一回到您的身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.根据数据表更改 ODR 时、噪声应有所不同-  

    噪声测量结果可以参阅 第8节"参数测量信息"、表1至4显示了当数据速率随着抽取滤波器带宽的变化而变化时噪声的变化情况(如图29和30所示)。

    2. "16K sps,只能完全读出26字节的数据。"
    请问您使用的是 RDATAC 还是 RDATA?   您的主机/主器件是否等待足够长(例如1秒能够接收16K 数据样本)并具有足够的数据缓冲区?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用演示来验证上述两个问题并给出波形?

    此外、是否需要放大共模反馈输出以获得更佳的效果、因为现在直接偏置输出的效果非常差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一种连续读取模式、缓冲区有27个字节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    演示板展示的噪声数据与数据表中的噪声数据不完全相同。

     建议使用 BIASOUT、客户需要根据产品设计、通过实验、测试、数据收集、分析、V&V 调整相关的 R、C 和 BIASPx 和 BIASNx

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的主机/主器件是否继续读取1秒?

    您是否有评估套件/电路板(EVM)?  建议使用 EVM 来验证通信协议和信号。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们购买了多个用于测试的 ADS1299芯片、但没有使用您的 EVM 进行测试。 您能帮助我们申请 EVM 测试并在验证之后返回 EVM 板吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在继续实验之前、请确保首先复位 ADS1299。

    您的增益设置是什么?

    -------------------------------------------------------

    您的主机/主器件是否继续读取1秒?

    建议使用 EVM 来验证通信协议和信号。

    -------------------------------------------------------

    我将在 EVM 上看看以下内容-

    1.输入引脚内部短路时的基线直流偏移和本底噪声。

    2.使用 16K SPS 输出数据速率(ODR)来流式传输数据。

    我会在3月14日前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在电极剥离检测方面发现以下问题:配置了不同的阈值,通道3根本无法检测到,断开所有电极后,其他电极没有 AD 值变化,但通道3仍有 AD 数据波动。 硬件测试未发现短路问题、测试信号发生器时所有通道均正常。

    帮助分析可能的原因和改进措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、您使用的是产品说明书第31页的图36直流导联脱落激励选项之一。  我可以问您是否使用 a)、b)或 c)?

    它似乎是噪音和环境干扰,请检查电源,电缆(长度,屏蔽,材料),接地(公共接地, 任何接地环路)和电极/贴片触点。

    您的被测器件(UUT)是什么?  您是否使用 ECG/EEG 模拟器尝试过它?

    您是否使用 BIASOUT?  如果没有、您可以尝试使用 BIASOUT 吗?

    您可能希望尝试不同的电流和阈值设置、因为某些特定电极/节点/位置的阻抗可能不同。

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

    强烈建议先将 ADS1299EVM 与 ECG/EEG 仿真器结合使用进行测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ?上述两个器件是否已经过测试、以及是否有相关的测试数据或波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的头皮与人体相连进行测试。

    两个 IC 已经过测试、一个 IC 可通过所有通道检测、另一个 IC 只能通过通道3检测(AD 值可以正常测试)。 可能是芯片检测功能异常。 分析缺陷的可能原因。

    此外、我们还发现一些通道的数据或波形有异常、接触不良、内部开关是否接触不良或其他可能性、1299市场用了多长时间、用了多少、以及其他客户是否报告了同样的问题。

    不良通道数据如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要更多的时间来看看你的情况,将在2月17日之前回到你。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅所有(8)通道短路且输出数据速率(ODR)= 16k SPS 时的基线本底噪声-

    此外、它能够以 ODR = 16k SPS 的速率流式传输数据、而不会出现错误或数据压降、请参阅 x 轴、32000数据收集时间约为2秒

    和数据可以正确输出和保存-

    e2e.ti.com/.../8-channels-shorted-16kSPS.txte2e.ti.com/.../2260.Device_5F00_0_5F00_Volts.xls

    -------------------------------------------------------

    建议将 EVM 与 ECG 仿真器配合使用作为主要参考、并在评估和研发期间提供帮助

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢