This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:将外部时钟用于 ADC 测试

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207439/tsw1400evm-using-external-clock-for-adc-testing

器件型号:TSW1400EVM

您好、专家!

你好。

基本上、我使用 TSW1400来使用 Samtec 连接器和 LVDS 协议进行 ADC 测试。 我想使用外部时钟、而不是 Samtec 连接器的时钟。 我找到了多个 SMA:EXT_TRG_INPUT、SYNC1、SYNC2、SYNC3、SYNC4和 CMOS_CLK。 我想知道是否可以使用其中的一个或不可以使用、以及如何使用它。

请告知

此致、

Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel:

    您可以使用 J7作为时钟输入、但必须创建新的固件来支持该功能。 TI 不对此平台上的新固件设计提供任何支持。

    此致、

    吉姆