This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:对 DAC8775芯片的 DVDD 电源有疑问

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8775EVM, ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1206357/dac8775-doubts-on-dvdd-supply-for-dac8775-chip

器件型号:DAC8775
主题中讨论的其他器件:ISO7720

团队、您好!

     使用 DAC8775。 我对 DAC8775芯片的 DVDD 电源有疑问。 如果 DVDD 由芯片的两个内部 DVDD (LDO)供电、将会发生什么情况

以及通过外部电源进行通信。 在硬件设计中,DVDD_EN 引脚(DAC8775芯片的引脚66)和 DVDD 引脚(DAC 的引脚66)都是悬空的,并由+5V 电压馈入?

   1.是否会损坏新设计的板卡上的芯片?

   2.是否会对 SPI 通信产生影响? -现在我无法与新设计的电路板建立 SPI 通信,而 DAC8775EVM 板则不是这样。

谢谢。

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、


    如果 DVDD_EN 引脚保持悬空、则 DVDD 由内部 LDO 供电。 我认为 DVDD_EN 有一个内部上拉电阻来启用 DVDD。 如果将外部电源连接到 DVDD、则是为 LDO 的输出连接电源、这肯定可能会损坏器件。 如果是这种情况、您可能会丢失与该器件的通信。

    我仍会进行检查以确保连接均正确、但通信中断可能是由于损坏所致。 在器件首次上电时、没有 DVDD 争用的情况下、器件消耗了多大的电流? 我记得该器件在首次加电时的流耗大约为3mA。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  

         似乎硬件团队设计的电路板这样他们使用内部 LDO 通过保持 DVDD_EN 引脚悬空来为芯片(用于 DVDD)上电。

    他们还说、他们正在使用引脚66 DVDD 引脚为数字隔离器(ISO7720)等芯片的其他元件供电。 从数据表中我看到了这一点  

    引脚66可被用作输入/输出。 在哪种条件下 DVDD 引脚(66)将用作输出?

    谢谢。

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、


    如果 DVDD 被启用、此引脚应该自动输出大约5V 的 LDO 电压。 在 DVDD_EN 悬空的情况下、这将启用 LDO、并且您应该能够测量引脚上的5V 电压。

    请注意、电流被限制在10mA、最大负载电容仅约为200pF。


    约瑟夫·吴