This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:无数据传输至评估软件

Guru**** 2652635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207384/ads1261evm-no-data-transfer-to-evaluation-software

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1261

您好!

我通过 sigma-delta 评估软件将 EVM 板连接到我的 PC。 器件被识别、我可以检查寄存器。 ADC 的配置如下:

当我尝试使用分析引擎读取 ADC 转换数据时、我没有收到任何数据:

按下 COLLECT DATA 按钮后、应用程序会显示´sting data collection´:

在返回到´连接到主应用程序后不久。 准备好了……´… 但未显示任何数据。

我该怎么做?

此致

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    在重新启动软件后、一切都按预期运行。

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    很高兴您能够快速解决此问题。 另请注意、ADS1261默认为20SPS、GUI 默认收集2048个样本。 完成此操作需要~100秒、如果您不知道 GUI 在此期间正在收集数据以便您开始单击其他位置、GUI 可能会冻结。 继续前进时、只需记住这一点

    -Bryan