This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:输入阻抗>10兆欧

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1206861/ads122c04-input-impedance-10-megaohm

器件型号:ADS122C04

您好、专家!

你好! 我们收到客户关于高阻抗的问题。  

您能帮助我们量化该 ADC 的输入阻抗吗?  我知道这取决于 温度、PGA 等不同变量 不过、我不清楚如何准确计算数据表中的输入阻抗。 是否有公式可用于计算特定设置的输入阻抗? 这样我就可以计算一系列输入阻抗。  为了在我的设置中正确测量电压,我需要大于10兆欧的输入阻抗。 但是、在您的一篇文章中、我读到过 PGA 的作用类似于具有高输入阻抗的仪表放大器。 似乎使用指令放大器就不需要阻抗匹配、这是否也适用于 ADS?

或者、您能否推荐另一个仍然具有高分辨率和适当输入阻抗的 ADC 以用于我们的应用?

提前感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    阻抗相当高、但根据输入电压和调制器采样率、它具有一定的动态性。  决定最好显示温度和输入电压范围内发生的情况与实际输入电流的关系、而不是给出一个特定的值。  在数据表中使用图4到11中的图形展示了输入电流。 这些图形显示了绝对电流和差分输入电流。

    输入电流最大、最接近电源电压、这主要是由于 ESD 二极管泄漏。  在正常转换周期(此时选择输入并且 ADC 正在进行转换)内、初级电流来自输入偏置电流、因为有一个输入斩波级来降低失调电压。  PGA 是启用还是禁用也存在一些差异、并针对这两种情况显示了图形。

    此外、电气特性显示了第6.5节顶部的典型输入电流。  如果输入电流大约为+/- 1nV、则阻抗远高于您的目标。

    此致、

    Bob B