This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF54:驱动 ADC32RF54/55

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1206505/adc32rf54-drive-the-adc32rf54-55

器件型号:ADC32RF54

大家好、

我们的客户询问、我们 建议如何驱动 ADC32RF54/55。  信号频率范围为0-800MHz。 我搜索过论坛和产品页面、但找不到 EVM 的原理图。

此致、

Danilo.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    抱歉、由于某种原因、这两个 EVM 设计文件都未发布在任意一个网页上。  

    在 EVM 上、我们只需使用平衡-非平衡变压器来实现800MHz 的信号频率。

    请参阅随附的。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../ADC32RF54-EVM-RevB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    非常感谢您分享评估模块的原理图。

    此致、

    Danilo.