主题中讨论的其他器件: REF5025
您好、TI!
我们将在电路板上使用 ADS8588H、
我通过配置引脚范围= 1和 STBY = 1、选择了+/10V 的输入范围
我向 ADC 施加了2.616Vrms (Vp =3.69Vpk)、50Hz 信号、并在此电压下获得的计数约为 +/-22856、
该值是 每个传递函数预期值(即(输入 UV 电压/305.18)的两倍、
那么、我的问题是
I)当范围配置为+/-5V 时、我的 ADC 在输入+/-2.5V 时给出+32767
ii)当范围= 0时。 STBY = 1、范围是+/- 10V、在+/- 5V 输入下可获得+/-32767、
REFSEL 引脚被拉至 DVDD = 3.3V、并将外部2.5V 基准施加到 ADC
请给出你的意见来解决这个问题,