This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:ADS8588I 在+/-5V 和+/-10V 范围内计数

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H, REF5025
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205382/ads8588h-ads8588i-counts-at--5v-and-10v-range

器件型号:ADS8588H
主题中讨论的其他器件: REF5025

您好、TI!

我们将在电路板上使用 ADS8588H、

我通过配置引脚范围= 1和 STBY = 1、选择了+/10V 的输入范围

我向 ADC 施加了2.616Vrms (Vp =3.69Vpk)、50Hz 信号、并在此电压下获得的计数约为 +/-22856、

该值是  每个传递函数预期值(即(输入 UV 电压/305.18)的两倍、

那么、我的问题是

I)当范围配置为+/-5V 时、我的 ADC 在输入+/-2.5V 时给出+32767

ii)当范围= 0时。 STBY = 1、范围是+/- 10V、在+/- 5V 输入下可获得+/-32767、

REFSEL 引脚被拉至 DVDD = 3.3V、并将外部2.5V 基准施加到 ADC  

请给出你的意见来解决这个问题,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakhwinder:

    您能给我展示一下输入波形的示波器屏幕截图吗?  此外、当您将正输入接地时、平均会得到什么代码?

    没有任何内容表明设置存在问题。 让我们看看我们的假设并 验证 输入。 请注意、+/-32767 (或0x7FFF 和0x8000)意味着我们正在限制输入、该输入 不应用作有效测量。 FSR 是+/-5V 或+/-10V、因此我们在任何情况下都不应使用+/-2.5V 输入限制器件。

    此致!

    -Cole.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下为输入给定、ADC 通道的 AIN 负输入在我们的电路中接地、

    正输入由以下输入馈送  

    电压范围设置为+/-10V,外部基准电压为2.5V,连接到 REF5025

    我得到的最大计数为-31961和+32624  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakhwinder:

    波形看起来非常干净。 这里没有真正的线索。 感谢您提供屏幕截图。

    您是否能够将输入连接到 GND 并查看代码值是什么?

    此致!

    -Cole.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    AIN_1P 和 AIN_1GND 引脚都连接到 ADS8588H GND 引脚、I read 计数为0、-2、0、-2、2 -1、 与下面所示相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakhwinder:

    此数据基本上是一个失调电压测试、数值符合我的预期。 如果您对数据取平均值、会得到什么结果?

    我不确定您使用的是哪种设置、但我想它是+/-10V 范围。 本质上、我正在寻找平均代码是否约为器件典型偏移规格的两倍。 这很难判断、但偏移在我觉得可以自在地进行诉求的地方不是很突出(除非您采集数千个样本并将其一起取平均值)。

    我想改变它的方向。 是否可以抓取任一范围设置上1VDC 输入的逻辑分析仪屏幕截图?

    如果您也想让我查看原理图、我很乐意这样做。  

    此致!

    -Cole.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AVDD = 5V、DVDD = 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Lakhwinder

    您的原理图看起来不错。 不幸的是,没有评论。

    是否幸运地获得逻辑分析仪数据?

    此致!

    -Cole.