This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:最小 Vcc 技术规格

Guru**** 2529970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1206791/dac81416-minimum-vcc-spec

器件型号:DAC81416

数据表指出推荐的最低工作 Vcc 为9V、但它也指出绝对最小值可能会更低。  

如果我在此器件的工作电压为+/-6V、会发生什么情况-其他哪些规格会受到影响?

我之前看到的、在这个问题出现时、您曾请求作者说明输出电流和工作温度。 在这种情况下、我们将仅使用8个输出、每个输出的最大电流将为1mA。 (可悲的是,原来的提交人从未回答过,所以问题结束了,没有回答)。 该器件将在工业环境中运行、但让我来回过头来问道:为了能够在+/-6V 电源轨上运行、我们需要保持多大的温度范围。

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步的信息:已经在实践中尝试过,它似乎+/-2.5和+/-5.0系列产生了一个具有+/- 6V 电源轨的正确的*输出。 将电源轨降低到5.2V、正弦+/-FS 测试输出会出现一定程度的削波。   

    *这意味着它看起来近似于具有预期最小/最大值的正弦波。  

    问题仍然是、我这么做要牺牲什么规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    缩小的主要规格是电流输出能力。  输出放大器需要余量、而加载输出会导致内部节点"下降"至较低的电压。  这在极端温度下也可能更糟糕。

    在内部、我们还要求 DAC 本身 R2R 电阻梯中的模拟开关具有一定的电压余量。  如果电源没有足够的余量、有时我们会看到泄漏电流、这可能会导致线性误差。

    最后、我们不建议您使用<9V、但在实践中、您的性能可能是可接受的。  我们没有所有规格在6V 下的验证数据、因此无法保证任何性能值。

    谢谢

    保罗