This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336-Q1:最大浪涌隔离电压

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1206432/amc1336-q1-maximum-surge-isolation-voltage

器件型号:AMC1336-Q1

团队成员、您能帮助解决这个问题吗? 最大浪涌电压高达8000、 这意味着器件可以正常工作或没有损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfie:

    没错。 该器件可承受的浪涌电压符合 IEC 60065中列出的波形、最高8kV PEAK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我想澄清一下您所说的"耐受"是什么意思? 这种浪涌测试不会损坏器件? 或者器件在这种浪涌测试期间能够正常运行(正确的输出)?  

    谢谢

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:  

    感谢您的确认。 您是正确的、在这个电压幅度下、浪涌测试不会损坏器件、并且器件将在测试后继续运行。  

    我使用了"耐受"这个词、因为 即使施加了如此高的电压、该器件也会"承受"。