This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8329:ESD 数据请求

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8330, ADS8327, ADS8329, ADS8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1206586/ads8329-esd-data-request

器件型号:ADS8329
主题中讨论的其他器件: ADS8328、ADS8330 、ADS8327

高支持团队。

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果如"请参阅数据表"所述。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。


请告诉我 ADS8329IRSAR 的 ESD 数据(HBM 数据、CDM 数据)。

谢谢。

Yutaro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    ADS8327、ADS8328、ADS8329和 ADS8330都具有2kV HBM 和500V CDM 额定值。