This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB49:正弦"噪声"在输入上叠加

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1206146/ads42jb49-sinusoidal-noise-superimposed-on-input

器件型号:ADS42JB49

我看到1-4Vpp xMHz 频率的正弦波叠加在我自己测试板上的所有注入信号上。 我已经尝试在5MHz 下注入一个不同宽度的脉冲、一个10MHz 正弦波和方波、以及4V 和0.5V 的直流值。 叠加正弦的振幅和频率对于每个注入的信号都是一致的、但会因信号而异。 我有2个相同的电路板-一个电路板能够看到施加的正弦波下的直流值、但一个电路板显示所有直流值都是垃圾。

我的设置是 BNC 连接器- FDA - ADC。 在 BNC 连接器处接地或保持悬空状态时、我可以看到全范围正弦信号。 测量 FDA 输出端的注入信号显示出干净的信号。 如果我使用浮动 BNC 电缆将 FDA 和 ADC 之间的线路接地、则看不到任何噪声。

JESD 线路的信号完整性良好、我确信我正确地解释了来自 ADC 输出的数据。 每个数据通道通过时的所有测试信号(ADC、SERDES、链路层)和应力切换模式。 这可能来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharon:

    请随您发送此设计的原理图。 看起来放大器可能不稳定。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../FDA_5F00_ADC_5F00_pg.pdf

    Rob、您好!

    这是 FDA 和 ADC 页面。  

    为了详细说明我之前提到的问题、我将在测试点 TP45和 TP47进行测量、将输入连接到 CUR_IN+/CUR_IN-的 BNC、并查看通道 A 的输出、该输出通过 FPGA 进行处理。 结果如下:

    1. 悬空 BNC 输入
      1.  位于 TP 处的平坦线
      2. FPGA 输出端的全范围正弦波
    2. 将信号注入 BNC
      1. 在 TP 处具有预期增益的注入信号
      2. 在 FPGA 输出端使用2Vpp 正弦波注入信号
    3. 悬空 BNC 输入、TP 处的 GND
      1. FPGA 输出端的 Flatline  

    这使我相信 FDA 工作正常,但请告诉我,如果你有其他理论。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我断开了 FDA 的连接并直接注入到 ADC 输入端、一切都很干净。 我仍然不明白为什么在将信号注入 BNC (#2a)时在测试点看到干净的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharon:

    尝试再次连接放大器并同时移除 C85/86。 可能会看到电容器充电和放电。

    此致、

    Rob