This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:正在将.mat 文件转换为模拟输出?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836EVM, AMC7924EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1204979/dac81416evm-converting-mat-file-to-analog-output

器件型号:DAC81416EVM
主题中讨论的其他器件:AMC7924EVM、AMC7836EVM

大家好、

我想询问器件 DAC81416EVM (或 AMC7836EVM 和 AMC7924EVM)是否可以读取文件(.mat)并将其输出为波形?  该器件需要能够将.mat 文件作为来自 PC 的输入、然后将该数据转换为模拟波形、并通过输出通道将其作为模拟输出发送。 如何处理他提到的器件?

谢谢!

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    DAC81416EVM 没有任何集成能够拉取.mat 文件以将其输出为波形。 在大多数情况下、EVM 主要用作输出直流电压的器件。 该 GUI 将从高级别配置页面获取输入或从低级集成页面写入的寄存器值。  

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

     AMC7836EVM 和 AMC7924EVM 也是如此吗?

    谢谢你。

    此致、

    Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    我相信情况就是这样。 我不知道我们所做的任何 EVM 能够拉入.mat 文件作为源。 如果 EVM 能够做到这一点、我们会在 EVM 用户指南中包含这些信息。

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我有一个后续问题、 EVM 支持作为模拟波形的输入和输出的文件类型? EVM 能否做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我们的任何 EVM 工具都没有波形生成功能。

    谢谢。

    保罗