This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43701:无法生成恒定的声音信号

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197789/dac43701-cannot-generate-a-constant-audible-signal

器件型号:DAC43701
主题中讨论的其他器件:OPA363

尊敬的先生/女士:

 

我们目前正在与 DAC43701DSGT 配对 +放大器+扬声器配合使用、以生成医用警报。 我们已按照第48页的数据表说明成功生成了医疗警报。  

但我们还需要一个"蜂鸣器"、这是一种在可闻频率下保持恒定的声音。 我们执行以下过程:

 

在 DAC1上、我们生成 sqr 信号:

寄存器0xD1 --> 0xC000

寄存器0xD2 --> 0x0000

寄存器0x25 --> 0x0FFC

寄存器0x26 --> 0x0000

寄存器0xD3 --> 0x0100

 

在 DAC2上、我们生成恒定信号

寄存器0xD1 --> 0x0000

寄存器0xD2 --> 0x0000

寄存器0x21 --> 0x0400

但是与医用警报不同、我们不会听到任何声音。  您能提供建议吗? 您是否有生成恒定音频的序列(寄存器、值)示例?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拿破仑,

    您能否分享原理图?  

    我认为、您需要将 DAC2输出配置为三角波输出、以便听到恒定的蜂鸣器声音、而不是恒定的 DAC 代码。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne、您好、我将请求批准发布我们的原理图、因为这是一个公共论坛。 我能说的是、设置与数据表中建议的设置相同:

    它是相同设置中的完全相同的组件。

    医疗警报声音正常、但试图生成恒定的"蜂鸣器"与第一个帖子中显示的序列不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne 将在美国度假后明天作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拿破仑,

    我会向您发送一个 e2e 朋友的请求、您可以通过一封私人邮件将原理图发送给我。  

    对于蜂鸣器电路、您是否仍有第二个 DAC 通道连接到生成方波的关断引脚?

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kalynne。 我发送了一个 PM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拿破仑,

    感谢您的原理图。  您是否 能够测量 OPA363输出上的方波输出? DAC 的电压输出似乎不足以通过使能引脚启用 OPA363。 OPA363数据表指出、使能引脚应是正电源的75%、根据您的原理图、该电压看起来像3.3V:

     

    您说过您正在将 0x0400写入 DAC 上的寄存器0x21、从而将 DAC 输出设置为0.825V。 您是否可以尝试写入更大的值(至少为0x0C00)并确保在 OPA636输出端看到方波?

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Katlynne,谢谢你的回复。 我将要求仔细检查硬件。

    但是、我还想确认、发送到 DAC 的命令序列与我们所需的顺序是正确的。 假设硬件设置正确、是否采用正确的顺序在可闻频率下发出恒定的声音(蜂鸣器)?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拿破仑,

    是的、顺序看起来正确。 如果更改 第二个 DAC 的输出代码无法正常工作、请告诉我、我们可以继续调试。  

    此致!

    Katlynne Jones