This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS805:ADS805是不是伪差动输入 ADC?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1206132/ads805-is-ads805-a-pseudo-differential-input-adc

器件型号:ADS805

大家好!

ADS805是伪差动还是全差动输入 ADC?  我在数据表中找不到该信息。

https://www.ti.com/product/ADS805

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    全差分、请参阅数据表中的图3。

    抱歉、这是较旧的器件、因此术语与以前略有不同。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 非常感谢!

    ully differential,pleas