This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要 THS4552+ADS9217的原理图反馈,如果您能回顾一下电路,我会很感激。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, AFE5832, AFE5832LP, THS4552, ADS9217, AFE5832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1204141/i-need-schematic-feedback-about-ths4552-ads9217-i-would-appreciate-it-if-you-could-review-the-circuit

主题中讨论的其他器件:THS4552ADS9217、THS4551 、AFE5832LP、AFE5832、 AFE5832EVM

我需要 THS4552+ADS9217的原理图反馈,如果您能回顾一下电路,我会很感激。

e2e.ti.com/.../7870.ADS9217_2C00_-THS4552.pdf

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我假设两页的原理图相同;仅检查了第25页。  我确实注意到、原理图第25和24页之间有几个网络名称重复、这些网络名称应该是不同的。  例如、CW_IP_OUTP 在两个原理图页面上都使用、但应该是不同的网络名称。

    1. 将散热焊盘接地(GND_CW)

    2. SPI_EN、CS、RESET 应上拉至 DVDD_1V8 (D1.8VP)、以避免噪声可能耦合到 ADC 的模拟部分。

    3. SMPL_CLKM 应连接到 ADC 地(GND_CW)

    4. 我没有看到到 DCLKM/DCLKP 或 FCLKM/FCLKP 差分对的任何网络连接。

    5. 将 THS4552散热焊盘连接到 VS (GND_CW)

    6. THS4552输出连接上出现错误。   OUT2+和 OUT2-引脚是反向的;OUT1+和 OUT1-引脚也是如此。  您无需将 FB 和 OUT 引脚连接在一起。  它们都是相同的输出(-FB2与-out2是同一节点);OUT 引脚用于驱动负载(ADC 的输入滤波器)、 FB 引脚用于反馈网络。  现在绘制原理图的方式是、OUT1+和 OUT1-引脚短接在一起;OUT2+和 OUT2-引脚也是如此。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith Nicholas

    非常感谢您的快速帮助。
    我应用了您的所有反馈、理解了。
    谢谢你。
    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。

    OUT+是否应该连接到 THS4552输出端子上 ADC 输入的(-)? 还是应该连接到(+)?

    下面是 TI 提供的 THS4552的参考电路图。

    下图是 TI 提供的 THS4552的 EVM 电路图。

    由于两个数据的输出连接相反、因此会产生混淆。 请给我一些建议。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    下面是使用单通道 THS4551的示例。

    此致、
    系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、  感谢您的答复

    我要实施 CW 电路。

    我使用 AFE5832LP à THS4552 à ADS9217 à FPGA。

    上图中显示了近似输入/输出。

    我想知道 THS4552和 ADS9217输入输出端子的 R 和 C 值基准。 由于从 TI 收到的 EVM 和参考电路图 R 和 C 值不同、因此会产生混淆。 请回顾一下。

    连接一个电路原理图。 感谢 you.e2e.ti.com/.../CW-Schematic-E2E.pptxe2e.ti.com/.../AFE5832LP_5F00_E2E.pdfe2e.ti.com/.../CW_5F00_E2E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    有多个变体具有类似的性能。  我建议使用 ADS9218EVM 值、因为这些值已在多个硬件上构建和测试。

    ADS9218EVM 用户指南:
    https://www.ti.com/lit/ug/sbau409a/sbau409a.pdf

    建议的原理图、其中增益=1、针对高达100kHz 的输入信号频率进行了优化。

    此外、差分输入电容器(EVM 原理图中的 C12)和 ADC 输入之间的建议输入电阻器值为20 Ω。  您的原理图中似乎有50欧姆;我建议将这些值更改为20欧姆。

    查看 AFE5832的详细信息、看起来这些是电流输出、而不是电压。  您需要以 TIA 配置来配置外部电路、以将其转换为电压。  AFE5832EVM 用户指南使用以下放大器作为第一级电流到电压:

    AFE5832EVM 用户指南:
    https://www.ti.com/lit/ug/slou489/slou489.pdf

    此致、
    系统工程师