This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3306M25:采集至输入电压的数字输出代码

Guru**** 2794095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205997/amc3306m25-digital-output-code-correspoding-to-the-input-voltage

器件型号:AMC3306M25

大家好、

根据数据表 7.3.4数字输出、调整到输入电压的数字输出代码似乎 如下。 这种测试是否正确?

当差分输入为+250mV 时、数字输出代码将为58368。

当差分输入为-250mV 时、数字输出 代码将为  7168.

这意味着峰峰值电压为 -250mV 至+250mV、 峰峰值电压代码为 58368 - 7168 =  51200.

这意味着振幅为+250mV、振幅的代码范围为51200/2 = 25600。

因此,当差分输入为+150mV 时,数字输出代码将为25600*150mV/250mV=约  15360.

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    请注意、如果不对来自 AMC3306的位流使用数字滤波器、则不存在"输出代码"。  您需要将计算结果与中标度代码偏移、即32768。  经过 OSR 为256的 sync3滤波器后、+150mV 输入大约为代码48126。